This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:LM27313应用问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819279/lm27313-lm27313-application-issue

器件型号:LM27313

LM27313 升压稳压器电路中的二极管 p/n MBR0520LT1G 现场故障。 故障描述-由于电气过载事件而熔断二极管内部的导线。  建议在 LM27313数据表中使用该二极管。 请说明 运行条件 为何超过二极管 的绝对数据表额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleh、

    您能给我展示一下原理图和布局吗?

    另外、请告诉我您在电路上应用的 Vin、IO、因为它将帮助我进行分析。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleh、

    布局不好。 输出电容器应靠近二极管和 PGND。 电感器应靠近二极管和 SW 引脚。 有关  指导、请参阅数据表第10.1部分。

    您能告诉我输入电压、输出电压、输出电流吗? 您是否曾尝试更改新二极管并再次运行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,扎赫。 输入电压+5V、输出电压+4.3V、输出电流<0.4A。我们更改了二极管、工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleh、

    很高兴听到这个消息。  

    请注意下一版本 PCB 中的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    我们的工程师将负责下一个版本 PCB 的布局。


    感谢你的帮助。

    此致、

    Oleh