This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:lmg1205

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820346/lmg1205-lmg1205

器件型号:LMG1205

模块 LMG 1205在直流/直流模块中使用、在 PCB 级别发生故障。 这种现象是、lmg1205和输入的电源电压不能达到预期值。 在我的设计中、输入电压为84V、但事实证明只有0.6~0.9V 能够添加到电路中。 我可能犯了什么错误? 在 LT SPICE 中多次刺激的 PCB 或电路本身? 需要注意的是、在刺激期间、刺激速度真的很慢、但最终输出电压获得理想值时、会出现一些点。  如果这些问题是故障的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您深入了解 LMG1205、

    您通常能够对直流/直流的输入施加84V 电压、现在仅能小于1V? 您能否包含包含驱动器和电源环路的原理图部分? 您还可以包括您的仿真、以便我可以确保正确连接了各个设备。

    您对 LMG1205 VDD 施加了什么电压?

    LMG1205或 FET 是否损坏?

    您能否显示 LMG1205 HO/LO 和开关节点的波形?

    谢谢、