This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:开关振铃

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020EVM-006, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820006/lmg1020evm-006-switching-ringing

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件: LMG1020

尊敬的团队:

我的客户参考了我们 的 LMG1020EVM-006用户指南、并发现在图7至10中、IN+和 VG 的振铃比他们预期的要大得多。 这是  由于 PCB 的寄生电感还是来自探头的寄生电感? 我们可以减少振铃吗? 谢谢。

BR、

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    感谢您深入了解 LMG1020 EVM、很抱歉耽误您的回复。

    用户指南中的振铃是否大于或小于工作台上的振铃? 您能否共享 IN+和 VG 的波形? 您是否使用猪尾法进行探测?

    通常、VG 环路电感将与探针和栅极电容发生振铃、因为它们的刻度类似。 由于上升时间具有高带宽、因此在高谐振频率栅极或电源环路中会出现一些振铃。 这些点的振铃可能来自探头或 PCB。 有关探头振铃的示例、请参见第 13页的 LMG1020 TIDA ()。 可以在振铃的振荡中看到预期的探头电感。 但是、如果电源环路在阴极波形上出现较大的振荡、则振铃可能来自电源环路电感并耦合到栅极和输入信号。

    谢谢、