This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:fsw=600kHz 时的频率不稳定问题

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820514/tps53515-frequency-instability-issue-at-fsw-600khz

器件型号:TPS53515

VIN=12V、VOUT=0.8V/8A 应用、CIN=44uF 和 Cout=350PF。 详细原理图如下所示:

当 fsw=600kHz 时、频率不会饱和。 SW 点的波形如下所示:

但电路在 fsw=400KHZ 时工作正常、请在下图中找到 SW 点和波特图的波形:

我想知道导致这种现象的原因是什么、如何通过调整组件的参数来解决此问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    您似乎有0欧姆的模式上拉至 PGOOD。  这不是有效条件。  尝试使用20千欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。 在我的原理图中、 MODE 通过0 Ω 上拉至 PGOOD、但也通过 VREG 上拉。 我发现 、对于 FCCM、MODE 可以通过 VREG 以0欧姆电阻上拉、如其数据表的下表所示。 那么、在这种情况下、它是否有效、或者我应该断开 PGOOD 和 VREG 引脚的连接? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    我的错误是、在小显示屏上很难读取原理图。  到 VREG 的0欧姆电阻将选择长时间常数。  由于您没有大量的输出电容、因此您的设计在短时间常量下可能会更好地工作。  请尝试将20千欧上拉至 PGOOD。  请告诉我、这是否适合您。