This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610最小充电电压问题

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817256/bq24610-bq24610-minimum-charging-voltage-problem

器件型号:BQ24610

大家好、

客户按照典型应用电路做了一组电路。 目前没有问题、但他想确认最小充电电压问题。

情况:
输入12V
输出:2.5V
电流(10A、确定为满载10A)

问题1:
目前、电子负载测试用于设置 CV 模式2.2V (包括以下内容)。 输出电压将在大约3-5分钟内下降至大约1.6V、并将恢复至2.2V 5A 进行充电。 是否有办法避免这种情况? 或者这是电子负载的问题吗?

问题2:
对于充电器电流、他当前设置为完全开路(ISET2=2V、2A)。 根据手册、VFB 将在低于1.5V 的电压下开始预充电、但实际测试遇到上述情况、电流仅为100mA、不能在低于2.2V 的电流下为2A 或10A 充电。 有什么问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

      问题1:客户主要测量的是5A 充电电流而不是10A 充电电流? CV 负载上是否存在任何电流限制? 当使用负载模拟电池时、也要添加一个大容量电容器。

     对于问题2:客户能否在 ISET2上提供获得2A 预充电电流所需的2V 电压(外部或通过 VREF 的电阻分压器)? 与所需的预充电电流相比、充电器似乎在100mA 至125mA 的最小预充电电流下钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

      问题是否仍然存在? 如果您有任何其他问题、请告诉我。