大家好、
客户按照典型应用电路做了一组电路。 目前没有问题、但他想确认最小充电电压问题。
情况:
输入12V
输出:2.5V
电流(10A、确定为满载10A)
问题1:
目前、电子负载测试用于设置 CV 模式2.2V (包括以下内容)。 输出电压将在大约3-5分钟内下降至大约1.6V、并将恢复至2.2V 5A 进行充电。 是否有办法避免这种情况? 或者这是电子负载的问题吗?
问题2:
对于充电器电流、他当前设置为完全开路(ISET2=2V、2A)。 根据手册、VFB 将在低于1.5V 的电压下开始预充电、但实际测试遇到上述情况、电流仅为100mA、不能在低于2.2V 的电流下为2A 或10A 充电。 有什么问题吗?
谢谢。