This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:ISET 与 ACSET 间的关系

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819026/bq24171-iset-vs-acset

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件:TR100

您好!  

我有一个电路、其中 ISET 设置为在 ICHG=1.5A 时充电  

我已经将 ACSET 设置为 IDPM= 3安培

我最初的假设是、电池的充电电流最大为1.5安培。  

但我意识到最大电荷为2.55安培(测量值)

我的问题是:必须将 ACSET 设置为较低的电流? 它可以是1安培吗? 这是否意味着整个系统的电流将是 ICHG + IDPM (1.5AMPS + 1AMPS)?

感谢您的提前帮助、  

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    ACSET 会将最大输入电流钳制到系统和电池充电器、因此 ISYS+INBUCK 会根据降压转换器的效率使 INBUCK 略小于 ICHRG。  ISET 设置最大电池充电电流 ICHRG。  如果充电器检测到电池接近稳压状态、ICHRG 将会降低。  当您测量2.55A 时、SRN 处的电压是多少?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    很抱歉重放、以下是我的发现:当电池完全放电时、充电电流至少为2.75安培、它至少会保持这种状态一段时间(取决于初始充电时间)和一段时间后(超过15分钟、电流开始下降)。

    我希望电池的电流最大值为1.5安培。

    如果我的系统在启动时未连接到电源、则需要电池提供1.2安培电流。

    我想把所有东西都放入电池充电器中:这意味着我想在启动系统的同时以1.5安培的电流为电池充电。  

    SRN 中的电压(与电池相同的电压为7.9V (我有2节串联电池)

    此外、我还连接了电池充电原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我看不到任何明显的原理图错误。 1.2A + 1.5A 电流可疑、接近于2.75A。  BATFET TR100是否可能已打开、并且您正在同时为系统和电池供电?  系统和输入端的电压是多少?  当您获得2.75A 电流时、R111两端的电压是多少?  VREF 和 ISET 处的电压是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的意见:我想我终于找到了:  

    我正在进行测量:(所有测量结果都是在电池电缆中测得的2.65AMps)和:

    输入电压为11.99伏

    系统电压为11.74V

    R111两端的电压为0.026伏

    VREF 为3.3伏

    但 ISET 为0.5V

    我在这里找到了它:  

    PCA 供应商安装了不同的电阻值:

    问题已解决。 更改它、这是有效的

    再次感谢您提供的令人难以置信的服务