This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22910A:ON 和 VIN 引脚电压序列

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A, TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820406/tps22910a-on-and-vin-pins-voltage-sequence

器件型号:TPS22910A
主题中讨论的其他器件: TPS22990

尊敬的支持团队:

此问题与 以下网站有关:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/354708?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps22910a

输入端的 TPS22910A 为低电平有效。

1) 1)为了在器件启动期间防止输出电压、我在 ON 引脚上施加5V 电压、并且仅在5V 电压之后向 VIN 引脚施加5V 电压。 此类序列不会对器件造成损害? ON 引脚上是否有任何意外的输入电流?

2) 2)在另一种情况下、我将通过10kOhm 将引脚上拉至5V、VIN 也将为0V。 在极少数情况下、将向 VIN 施加5V 电压、并切换 ON 信号。 是否允许这样的应用?

3) 3)是否可以并联多 个 TPS22910A 以提高连续开关电流额定值?

谢谢你

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、  

    感谢您与 E2E 联系!

    请在下面找到您的问题的答案:

    1) 1)为了在器件启动期间防止输出电压、我在 ON 引脚上施加5V 电压、并且仅在5V 电压之后向 VIN 引脚施加5V 电压。 此类序列不会对器件造成损害? ON 引脚上是否有任何意外的输入电流?

    [AH]: 否、此序列不会损坏器件。   

    2) 2)在另一种情况下、我将通过10kOhm 将引脚上拉至5V、VIN 也将为0V。 在极少数情况下、将向 VIN 施加5V 电压、并切换 ON 信号。 是否允许这样的应用?

    [AH]: 如果 VIN 和 ON 引脚已连接、切换5V 将导致输出下降、然后再次斜升。 切换事件的频率/速度是多少?

    3) 3)是否可以并联多 个 TPS22910A 以提高连续开关电流额定值?

    [AH]:是的、您可以将多个 TPS22910A 并联在一起以增加额定电流。 我们在其他负载开关上使用了类似的配置、例如 TPS22990: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/754360

    谢谢、

    黄亚瑟