This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:推荐的具有更高输出电流值的芯片

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62742, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820258/tps62742-recommended-chip-with-higher-output-current-value

器件型号:TPS62742
主题中讨论的其他器件: TPS62840

该芯片的基本要求:低 IQ、轻负载时的高效率、最大输出电流0.4A、输入电压为3V~5.5V、可能的最高占空比(最佳100%)。

TPS62742的问题在于、当 VOUT≤Vin≤Vout + 0.7时、Iout + ILOAD 为100mA。


帮助推荐类似的 TPS62742、当输入电压在任何条件下时、输出电流为400mA。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    TPS62840是否能满足您的需求?  它将很快发布。  样片和 EVM 现已推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:  

    是芯片 Iout*(RDS+Rdcr)的最小压降吗?Rdcr 是电感器的等效直流电阻。

    例如、输入电压为3.6V、输出电流为200mA、RDS 为430mΩ~600mΩ Ω、电感器的最大 Rdcr 为0.1Ω Ω、芯片的最大输出电压为3.46V。

    我是否可以理解这一点?

       

    此致

    Rengui Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    是的、第8.4.3节对此进行了说明。  IC 将继续以100%占空比运行、降至更低的输入电压。