This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:充电电流(ISET)与我配置的内容无关

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820286/bq24040-charge-current-iset-is-not-relate-what-i-configured

器件型号:BQ24040

尊敬的 TI 员工

我正在使用 BQ24040为应用中的锂离子电池充电。

以下信息是我的配置。

IN 引脚连接5V

OUT 引脚为 Vbatt

TS 引脚-->将10k Ω 电阻接地

ISET2引脚--> 10k Ω 电阻连接到 Vbatt

PRETERM 引脚--> 2k Ω 接地

ISET 引脚-> 1.1k Ω (充电电流应介于463.6mA - 518.1mA 之间有关 Kiset 510 A Ω- 560 A Ω;请参阅快速充电电流因子、数据表第7页)

当我连接5V 输入时、当我在输入侧测量时、充电电流为0.45A、这表明充电电流超出了我的预期。

您能不能向我推荐错的地方吗?

备注:实际充电电流正如我预期的那样是540/1100 = 490mA

此致、

Narukom S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narukom

    ISET2被拉高时、输出电流被限制在430mA 至500mA。  该设置可能会控制输出电流。  在测试将 ISET2接地时、ISET 1.1k 将控制输出电流。