This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 600V 至500V 直流/直流转换器

Guru**** 2573675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817259/600v-to-500v-dc-dc

主题中讨论的其他器件:UCC28951

您好、E2E、

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/814085

该项目正在进行中。

我们的客户正在申请任何解决方案。 我们不会指定器件类型。

请提出您的想法。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从前面的帖子中、您正在寻找一款适用于500V/10A 5kW 高电压同步降压的控制器。

    我们没有为该应用推荐的控制器、因为这是非常不寻常的。

    大多数此功率级别的应用都使用隔离级来降低电压、因此在该功率级别下、UCC28951相移全桥控制器是一个不错的选择、

    您能告诉我们有关您的应用的更多信息、我可以检查 TI 库中是否有适合您的应用的参考设计。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于此帖子有时没有活动、我将关闭该帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter