This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 320VDC 600W 电源设计

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC2897A, UCC28083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816582/320vdc-600w-power-supply-design

主题中讨论的其他器件:UCC28C45UCC2897AUCC28083

我想设计用于600W 的48VDC 至320VDC。

我可以从 TI 使用哪种 ASIC IC、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinod

    您知道要使用哪种拓扑吗?  如果您不是、我们建议您使用功率级设计器 http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 来了解不同拓扑之间的权衡、以便您做出明智的决策。

    我们建议使用可通过 UCC28C45进行控制的反激式转换器或可通过 UCC2897A 进行控制的有源钳位正向转换器。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、

    我将推挽式拓扑以进行升压转换。

    之前 我使用 SG3525进行推挽、但现在我想将最新的 ASIC IC 用于相同的应用

    我是否可以使用任何最新的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinod

    对于您指定的运行条件、我们建议使用 UCC28083。

    此致、

    Eric