This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:具有结温偏移的工作静态电流(开关)

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816937/lm46002-operating-quiescent-current-switching-with-junction-temperature-offset

器件型号:LM46002

您好、先生、

我的客户对开关上的静态电流有疑问、我在数据表上找不到数据、只找到结温下的关断电流、如下所示。 在无负载状态下的激活切换时、结温下的静态失调电压是否可以提供帮助?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杰里科、

    数据表的 EC 表中给出了开关时的工作电流为27uA (典型值)。 这可能会在高温时有所增加。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杰里科、

    这也是一个典型图(数据表中的图32)、显示了无负载时输入电压下的 IQ 开关。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的反馈、但我想获得 IQ VS 热 关系图。 您是否有可以向我们提供的数据? 类似的关断电流与温度关系图,您可以参考数据表图26。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的反馈、但我需要 IQ VS 热关系图。 您有此数据吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杰里科、

    我们将进行检查并返回给您。 今天是美国的假期、因此我们可能在下周初才有数据。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杰里科、

    我请求查看此数据是否可用。 由于美国的假期、我下周将再次与您进行合作。

    感谢您的理解、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杰里科、

    感谢您的耐心等待。 遗憾的是、工程师无法在温度范围内找到 IQ 的任何特性数据。 通常、如果它是数据表上的典型规格、则仅在室中进行测试。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。