This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:输出电容

Guru**** 2592120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820417/tps566235-output-capacitance

器件型号:TPS566235

尊敬的*:

 TPS566235的输出端是否可能具有 比 DS (110uF)表3第16页中所述的电容更大的电容?

如何计算最大电容 Cout?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    110uF 是 TI 推荐的 MAX Cout。

    您 可以使用 较大的 Cout、但请注意:

    在软启动期间、Vout 为线性斜升、需要恒定充电 电流 I = Cout * Vout / TSS、 该 电流称为浪涌电流、通常应小于1A、因此 我们可以计算出最大 Cout 为1A*1mSec/Vout。

    但是、TPS566235具有非常 好的负载瞬态性能、不需要非常大的 Cout、我认为 Cout=110uF 足以满足 大多数应用的需求。

    此外 、TI 还验证了110uF。