This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62362:遥感线路具有寄生串联电阻时的最大输出电压

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62362
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818083/tps62362-maximum-output-voltage-when-remote-sense-line-has-parasitic-series-resistance

器件型号:TPS62362

大家好、

数据表指定 TPS62362的最大输出电压为1.4V。

如果遥感线路具有寄生串联电阻、器件能否输出高达额定最大电压(1.4V)?

 

我提出这一问题的原因是、当输出电压等于以下配置中指定的最大电压(1.4V)时、LC 滤波器右侧的电压应高于最大电压(>1.4V)。 它是否违反了最大输出电压的数据表规格?

 

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您查看绝对最大值、则未指定输出电压的最大值、而是 SW 引脚上的电压。 在原理图中、您可以忽略 Resr2、因为它连接到感测线路(高阻抗)。 由于 Vout 处的反馈、Vout 将调节为1.4V;因此、由于补偿、连接 C4的位置处的电压将增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢您的回答。 我还有一个关于您答案的问题。

    >由于 Vout 处的反馈,Vout 将调节为1.4V;因此,由于补偿,电压将在 C4连接点处增加。

    C4处的电压将超过数据表中描述的最大输出电压。 您能否确保条件未超出规格?

     根据您的经验、在 L-C 滤波器之后、器件可以在最大电压下输出多少电压?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 C4之前的点、电压可能是任何值。 重要的(在绝对最大值中指定)是直接连接到 IC 引脚的电压。 在正常情况下、由于某些 mV 的补偿、电压增加/减少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢您的回答。 在我的客户电路中、C4处的电压增加将为1.4V + 0.1V ~0.2V。

    根据您的最后一个答案、该器件将在该条件下正常工作。 是这样吗?

    此致、

    Saito    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为收到了有关上述讨论方式的反馈。 在输出电压下、您应该具有1.4V 电压、并且器件工作正常。