This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:EN 引脚最大灌电流规格?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818182/lm5060-en-pin-max-sink-current-spec

器件型号:LM5060

大家好、团队、

我们是否可以知道是否存在 LM5060 EN 引脚最大灌电流规格、如建议条件中显示的 PG 灌电流最大5mA?  

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    感谢您的联系。

    灌电流规格不适用于 EN 引脚。  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉让我重新表述我的问题。 如果我在 EN 引脚上使用100 Ω 至60V 的上拉电阻器、EN 引脚是否会损坏?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    是的、您可以这么做。  

    EN 引脚的额定电压为65V。

    此致、

    Rakesh