This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL6040:新版本或类似功能

Guru**** 2563670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819362/twl6040-new-version-or-similar-function

部件号:TWL6040

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

  由于 TWL6040A3SRSZQZ 为 NRND、TI 是否有新版本或类似功能的 IC 可替代?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们推荐 TWL6040A3ZQZR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    TWL6040A3SRSZQZ 已停产、但 TI 建议 TWL6040A3ZQZR 为 NRND

    我查看数据表、TWL6040A3ZQZR 和 TWL6040A3SRSZQZ 之间没有区别、封装数量除外。
    有什么区别?
    TWL6040A3ZQZR 是否存在 LT 短缺或长期问题?

    或者 TI 还有其他类似功能可以为我们提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是,这两者之间的区别并不清楚。 我发现一些信息表明 SRS 版本收到了一些额外的外部音频测试认证、但没有明确的详细信息。 您是否详细了解为什么使用 SRS 版本? 它通常比非 SRS 更昂贵。

    TWL6040A3ZQZR 是 NRND、因为对新设计的支持有限。 它包含在 Microstar BGA EOL 计划中、但预计会转换为新的 nFBGA 封装。 同时、它不会停产。