This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:输出高侧和低侧 MOSFET RDS 打开

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27200, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819469/ucc27200-output-high-and-low-side-mosfet-rds-on

器件型号:UCC27200
主题中讨论的其他器件: UCC27714

大家好、团队、

是否有 UCC27200输出下拉和下拉低电阻的规格、如 UCC27714中所示(RL 最大1.45 Ω、RH 最大5.8 Ω)?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    我是高功率驱动器组的应用工程师、将回答您的问题。

    UCC27200具有表中指定的参数、这些参数显示了输出拉电流或灌电流为100mA 时的驱动器输出电压。 驱动器电阻可由该电压 x 10确定、该电压将是驱动器上拉或下拉电阻。

    请参阅随附文件中的输出电压规格。

    下拉电阻为低电平输出电压 x 10、典型值为1.8欧姆、最大值为4欧姆。 在140摄氏度的温度范围内、上拉电阻的典型值为2.5欧姆、最大值为4.2欧姆。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的提示支持!

    此致、