This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570 VOUT 输出电压不稳定

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, TPS62737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819855/bq25570-bq25570-vout-output-voltage-is-unstable

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: TPS62737

大家好、我的问题是

我将电压输出设置为3.3V。我的系统是 BQ25570、以3.3V 为系统(MCU)供电。  系统 位于 BQ25570的稳压 VOUT 网络(降压)上。

但有时 bq225570的内置 Lbuck 会具有低于1V 的电压。

有时使用仪表测量电压并返回到正常的3.3V

下面是我的电路图 TPS62737未安装在零件上

e2e.ti.com/.../e_5F00_plate_5F00_r_5F00_v1.4_5F00_0530_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benson、

    降压转换器输入是来自升压充电器的 VSTOR。  如果升压充电器没有足够的输入功率或 BAT 上的电池已放电至低于 VBAT_UV = 2.2V、则降压转换器将没有足够的输入功率来提供输出。  VOUT 崩溃时、VSTOR 处的电压是多少?  VOUT 上的负载是多少? 降压转换器最大输出电流为110mA。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅为0.3V 
    但有时我使用仪表来测量和导联、这可能是由 Vbat 串联仪表中的阻抗引起的。