请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 主题中讨论的其他器件: TPS62737
大家好、我的问题是
我将电压输出设置为3.3V。我的系统是 BQ25570、以3.3V 为系统(MCU)供电。 系统 位于 BQ25570的稳压 VOUT 网络(降压)上。
但有时 bq225570的内置 Lbuck 会具有低于1V 的电压。
有时使用仪表测量电压并返回到正常的3.3V
下面是我的电路图 TPS62737未安装在零件上
e2e.ti.com/.../e_5F00_plate_5F00_r_5F00_v1.4_5F00_0530_5F00_SCH.pdf