This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:LMZM33606和 LMZM33603并联

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, LMZM33606, LMZ23610, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819304/lmzm33606-lmzm33606-and-lmzm33603-in-parallel

器件型号:LMZM33606
主题中讨论的其他器件:LMZM33603LMZ23610LMZ31710

LMZM33606和 LMZM33603是否可以并联使用以获得9A 电源?  请告诉我。

谢谢、Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我建议您使用支持电流共享功能的电源模块、例如 LMZ31710 (17V QFN)或 LMZ23610 (36V 引线式)电源模块。

    我最近回答 了一篇 E2E 帖子、 询问了相同的应用问题。 如需更多信息、请查看我的回复和技术参考资料。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、谢谢。  这可以解决我的问题。  我将使用分离轨架构。

    Carl