This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:验证设计 BOM

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819650/lmr33620-validating-design-bom

器件型号:LMR33620

您好!

我为 LMR33630ADDAR ‑ 6V-30V 至3.30V @ 2A 设计选择了以下器件:

Cin: GRT31CC8YA106KE01L、

Cinx: 810-C3216X7R2A224K、

Cvcc: 810-CGA3E2X5R1A105MA、

Cboot: 963-HMK212B7104KG-T、

L1:652-SRR1240-150m、

COUT: 81-GRM31CC80J476KE8L (数量1)、

Coutx: 810-CGA3E2X5R1A105MA。

很遗憾、我的设计未启动、如果您能查看器件以检查它们是否正常、我会很高兴。 我正在尝试找出出现了什么问题。  

此致、

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    请分享原理图和布局。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢你能抽出时间。 问题已经解决-制造商安装了旋转180度的 IC。