请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33620 您好!
我为 LMR33630ADDAR ‑ 6V-30V 至3.30V @ 2A 设计选择了以下器件:
Cin: GRT31CC8YA106KE01L、
Cinx: 810-C3216X7R2A224K、
Cvcc: 810-CGA3E2X5R1A105MA、
Cboot: 963-HMK212B7104KG-T、
L1:652-SRR1240-150m、
COUT: 81-GRM31CC80J476KE8L (数量1)、
Coutx: 810-CGA3E2X5R1A105MA。
很遗憾、我的设计未启动、如果您能查看器件以检查它们是否正常、我会很高兴。 我正在尝试找出出现了什么问题。
此致、
Michal