This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222-EP:UCD9222-EP 的未来供货情况

Guru**** 2537480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, UCD9222-EP, TMS320C6678, UCD9222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820067/ucd9222-ep-future-availability-of-ucd9222-ep

主题中讨论的其他器件:LM10011UCD9222-EPTMS320C6678UCD9222

您好!

我需要为 TMS320C6678多核处理器的可变内核电源 CVDD 供电。 作为智能反射解决方案、我可以选择模拟控制器 LM10011或数字控制器 UCD9222-EP。

TI 网站现在不建议将 UCD9222用于未来的设计、但对 UCD9222-EP 一无所知。

- UCD9222-EP 在不久的将来是否也会过时?

-在即将推出的设计中使用 UCD9222-EP 是否安全?

-除了 UCD92xx-EP 系列和 LM10011之外、还可以使用什么来为 TMS320C6678多核 DSP 的可变电源 CVDD 供电?


谢谢、

Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Binayak、

    UCD9222-EP 在不久的将来不会过时、因此对于即将推出的设计而言将被视为安全。

    您谈到的转换器将是为 TMS320C6678提供内核电压的最佳选择

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    感谢您澄清 UCD9222-EP 的可用性方面。

    LM10011只是一个具有 VID 控制器的 DAC、可将电流馈送到稳压器的反馈环路、而 UCD9222-EP 是一款具有 VID 接口的数字 PWM 控制器。 与 LM10011相比、使用 UCD9222-EP 是否有任何优势?

    谢谢、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Binayak、

    UCD9222-EP 在控制器中整合了 VID 支持、而 LM10011将向转换器添加 VID 支持。

    UCD9222-EP 将是单芯片、但不会为您提供控制器的灵活性。

    LM10011将是多芯片、但提供了更大的灵活性。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak

    C6678的工具/软件页面底部提供了更多信息。  有关支持智能反射的其他电源选项、请参阅电源参考设计。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 和 Wade 提供的有用信息。

    此致、

    Binayak