This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:建议的最小工作电压

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818126/bq27426-recommended-minimum-operating-voltage

器件型号:BQ27426

尊敬的先生:

此 IC 的建议最小工作电压(存储器保持电压)是多少?
(数据表的"6.3建议运行条件"中未对此进行说明)

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它是2.45V

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    ・确认后、存储器(设置值)保持在2.45V 以下1.9V。 有问题吗?
    ・此 IC 是否具有存储器保持电压的规格?

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于2.45V 时不会发生数据闪存更新。 我不建议使用电压低于2.45V 的芯片

    谢谢

    Onyx