This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:有关故障引脚和补偿参数的问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819841/tps92692-question-about-fault-pin-and-compensation-parameters

器件型号:TPS92692

大家好、

您能否支持我的客户提出以下问题?

1. 我的客户将/FLT 引脚连接到 MCU、如 d/s 中的图34 在客户案例中、MCU 在 TPS92692之前启动、因此在 TPS92692启动之前向/FLT 引脚施加3.3V 上拉电压。 这是可以接受的吗?

2.  以下句子在"TPS92692-Q1 升压 LED 驱动器组件计算器"的校准表中进行了说明。  您能告诉我固定 LED 灯串输出的含义吗? 这是否意味着单个 LED 灯串?  当客户使用单个 LED 灯串时、客户是否应使用2类补偿?

-->建议用于多 LED 灯串配置的 Integral (类型1)网络

-->建议用于固定 LED 灯串输出的比例积分(类型2)网络

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山高

    1. 是的,可以接受。  /FLT 是开漏输出。

    2. 固定的 LED 灯串输出意味着输出端的 LED 数量和类型不会改变。  2型通常提供更高的 BW、但1型更易于补偿。  客户可以在此处进行选择。

    谢谢 Tuan