This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:CTL-I2C 连接

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TPS65910, TPS65218D0, TPS65216, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820028/tps65910-ctl-i2c-connection

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3354TPS65218D0TPS65216TPS650250

大家好、

我们计划 在项目中将 AM3354与 TPS65910A3A1搭配使用。

您能告诉我如何处理未使用 的 CTL-I2C 引脚?

我知道 CTL-I2C 不必在我的应用中使用、在以下情况下是否值得将引脚连接到 MCU?

MODE (模式):切勿进入睡眠模式
内部 OSC 和 RTC:从不使用
动态电压控制:从未使用

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    如果您不想使用所有这些功能、则无需对器件进行 I2C 控制。 但是、AM3354 Linux 内核将包含 TPS65910的驱动程序、因此、如果连接了 SDA 和 SCL 信号、您可以选择使用 I2C。 如果不连接 I2C、则会失去对 PMIC 的所有监控(生成中断、读取状态数据)。

    如果您不想使用 TPS65910的任何特殊功能、您可能更喜欢使用更简单的 PMIC:

    • TPS65218D0:4个直流/直流转换器、1个带监控器的 LDO。
    • TPS65216:不带备用电池功能的 TPS65218D0低成本版本。
    • TPS650250:不带 I2C 或数字逻辑(外部定序电路)的硬件可配置 PMIC