This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43600-Q1:电源输入和电源输出

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820169/lm43600-q1-power-input-and-power-output

器件型号:LM43600-Q1

目前、我正在尝试使用直流/直流转换器来降低电压和提升电流。 我的电源电压为15V、最大电流为300mA。 如果电压输出降低至10V,我可以输出的新最大电流是多少? 如果不考虑损耗、输出端的功率是否与输入端相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

     您可以假设直流/直流转换器效率近似为90%。 如果可用的输入功率为4.5W、则在10V 输出下至少应有4W 的可用功率。

    此致、

    Tim