This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:是否有有助于计算无源组件值的电子表格?

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817170/bq24123-is-there-a-spreadsheet-that-helps-with-calculating-passive-component-values

器件型号:BQ24123

您好!

我的客户询问是否有 XLS 工具可帮助他们确定控制充电电流速率的电阻器值。 它们具有场故障、并且担心温度。

他们的最终目标是执行一种容差 分析、 以证明他们在现场发生的故障来自电池、而不是由高温下充电造成的。

我们有什么可以帮助他们的东西吗?

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    遗憾的是、此器件没有设计电子表格。

    ICHARGE = KISET1xVISET1 /(RSNS * RISET1) 、其中 KISET1* VISET1 =(1000 V/A * 1V)+/-10%。  电阻器通常为1%或更高。  

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的帮助! TEMPSENSE 工具是否对我的客户有所帮助? 很遗憾、我有一台借用笔记本电脑、无法安装软件来试用。 我的客户表示需要连接一个 EVM 才能工作。 是这样吗?  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    TEMPSENSE 电子表格可能会有所帮助。   

    BQ24123是独立 IC、无需软件。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能将我指向电子表格吗? 我在之前发送的 TEMPSENSE 产品页面上看不到它。  

    再次感谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送指向您所引用的 tempsense 电子表格的链接?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我找不到。  我转发给支持引用该设备的应用程序人员、但没有得到任何响应。  我担心它已从网站上删除。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请告诉我您从工程师那里听到的内容、我将关闭此操作。  

    John