This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513 CMTI 特性

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819978/ucc23513-ucc23513-cmti-feature

器件型号:UCC23513

大家好、

在 UCC23513数据表中、其主要特性之一是 CMTI 150V/ns。

我想知道高 CMTI 对电源系统有什么好处? 您能帮您详细解释一下吗?

非常感谢!

BR

Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、  

    感谢您帮助推广我们的车手、我叫大功率车手团队的 Mamadou Diallo。

    该驱动器具有高 CMTI、这对于提高系统抗噪性能非常重要、正如您所知、在电机驱动和其他高功率应用中、共模噪声耦合以及开关期间其他寄生效应都会发生。 因此、有一个驱动器能够抑制初级侧(控制器侧)和次级侧(功率级)之间的共模噪声(由高频开关、非优化 PCB 布局等引起)是有益的。

    栅极驱动器的 CMTI 越好、抗噪性就越好、因为它允许更快地开关 FET、这有助于降低所驱动 FET 的开关损耗。  

    下面的链接对此进行了详细讨论。

    http://www.ti.com/lit/an/slua909/slua909.pdf

    我将通过电子邮件与您联系、以获取客户应用的背景信息、并提供更多配套资料以帮助您通过此器件获得成功。

    同时、如果这解决了您的问题、请按绿色按钮;如果您有其他问题、请进一步发帖。

    此致、

    -Mamadou