This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:PDIM (PWM)频率

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819848/tps92512-pdim-pwm-frequency

器件型号:TPS92512

你好

   客户使用 TI/TPS92512进行 LED 驱动器控制、因为他们需要驱动0.7A 电流进行 LED 控制。 客户是否可以将 250Hz 用于 PWM 频率设计? 谢谢你。  

BR

Patrick

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的。  如果满电流设定点为1.5A、则占空比将为46.7%(使用上图)。  如果电流调节设定点被减少至0.7A、则占空比将为100%、并且它应该像上图那样具有线性 DIM、在100%占空比 PWM 下0.7A 是最大值。

    此致、