This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:并联调光 FET

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819846/tps92641-shunt-dimming-fet

器件型号:TPS92641

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS92641。 您能支持以下问题吗?

您能否告诉我如何选择并联调光 FET?  流入并联调光 FET 的电流是否与 LED 电流相同?  分流 FET 需要什么规格?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    分流 FET 在旁路(分流)时的电流与 LED 灯串相同。  它还必须能够在分流 FET 断开时承受 LED 堆叠电压。  例如、20V/1A 的 LED 堆栈需要至少20V 的 VDS 额定值、从而增加裕度、可以使用30V VDS 或更高额定值的器件。  如果输入电压较高、例如48V、则 MOSFET 可能需要额定电压为60V 或更高 VDS (如果 LED 灯串开路)。  在此示例中、MOSFET 将需要分流1A 的电流。

    其他注意事项包括并联 FET 调光频率、并联 FET 调光栅极驱动能力、占空比范围(精度)、开关损耗、尤其是在 LED 两端有一个小型输出电容器时。  通常、如果需要、LED 两端的电容器应较小、因为这是直接开关损耗。  该值将取决于调光频率、LED 堆栈电压、MOSFET 选择和栅极驱动以及可接受的损耗。

    此致、