This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-Q1:TL1431QDRQ1的 ESD 额定值

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819869/tl1431-q1-esd-rating-of-tl1431qdrq1

器件型号:TL1431-Q1
主题中讨论的其他器件:TL1431

TL1431QDRQ1的 ESD 额定值是多少?
尽管我们检查了数据表并与 TI 客户支持中心确认、但我们找不到任何信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiba-San:

    TL1431 Q1的 ESD 如下所示。

    AEC-Q100-002 HBM:2000V

    AEC-Q100-011 CDM:1000V

    -Marcoo