This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376:2kV 差模浪涌测试后无法通电

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820082/tps2376-can-not-power-on-after-2kv-differential-mode-surge-test

器件型号:TPS2376

大家好、团队、

我的客户使用 PD TPS2376、发现在2kV 差分模式浪涌测试后、器件无法加电。

引脚4和引脚5未短接、但 POE +/-的电压仅为1.8V。

那么、导致这种现象的原因是什么?

谢谢、此致、

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    除了 IC、还有其他损坏的元件吗? 可能是电视? 如果更换 IC、则1.8V 电压消失且电路板工作正常、则 IC 内部的某些部件损坏、但我不会完全损坏。 在此测试期间不能超过的重要规格是 VDD 的100V 绝对最大规格。

    下面是一个应用手册、讨论了如何在这些浪涌条件下保护 PD。

    谢谢!