This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:TPS7A78 FB 连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818486/tps7a78-tps7a78-fb-connectivity

器件型号:TPS7A78

您好!

我在 FB 模式下使用 TPS7A78器件为数字电路供电;在本例中、GND 未连接到交流(中性)线路。 GND 线正在跟踪 AC 线、这可能是热线路或中性线路、到目前为止、使用演示板(将 TPS7A78连接到我的数字演示板)、我在操作数字电路时没有任何问题。 如果我担心数字电路的 GND 在跟踪中性线/热线、以防我交换电缆的极性。

我认为、除非数字电路中有泄漏的有源器件、否则数字电路中的差分电势对数字电路至关重要。 我是否应该采取任何预防措施、例如为反向偏置添加保护二极管?

是否存在任何长期可靠性问题?

谢谢。

萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    您能否分享您计划如何连接器件的原理图? 如果您不小心使用接地示波器观察输出、我们的 EVM 可采取预防措施来限制 FB 模式下的电流。 这不是预期的工作模式。 在 FB 模式下、器件 GND 很可能与接地 GND 截然不同。

    这是因为交流系统具有对称特性。 设备无法看到您是如何连接线路和中性线的。 关键要求是电容压降和浪涌电阻器必须位于其中一个连接中。

    我们正在更新数据表、这将使这一点更加清晰。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在 FB 模式下使用器件后、我非常小心、不要将任何接地连接到交流线路。 根据当前数据表、GND 将跟踪中性线(数据表第11页的第一条注释)。  

    下面是我计划如何使用它。 我的问题是、只要差分电势为3.3V、数字电路的 GND (类似交流电)是否会成为问题? 在主线路出现问题时(为了增加安全和保护)、我是否需要采取任何预防措施来保护? 我无法使用 HB 模式、因为在某些应用中、接地 GND 并不总是可用。

    谢谢。 萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    您的原理图应该可以正常工作。 数字负载将仅了解相对于器件 GND 的 A3.3V。

    需要考虑以下几点:

    我们在 EVM 上放置了 R308、以保护器件、以防任何人意外地连接接地示波器来监控 A3.3V 时的负载。 将其保留在您的系统上的好处是它也有助于保护您的应用。 缺点是它对效率的影响很小。

    2.没有可针对浪涌进行钳位的 MOV 或 TVS。 如果您的应用需要经受浪涌测试、我们建议添加钳位器件、确保 R304的大小适合所用的最大直流钳位电压。 这是 VMAX_CLAMP /2.5A。

     

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    感谢您查看设计。 有关您的评论。

    "一. 我们在 EVM 上放置了 R308、以保护器件、以防任何人意外地连接接地示波器来监控 A3.3V 时的负载。 将其保留在您的系统上的好处是它也有助于保护您的应用。 缺点是它对效率的影响很小。"

    对于该器件、我只是按照数据表的建议、不要将任何交流线路直接连接到器件。 (数据表中的第3页、其中显示"切勿将 AC+或 AC-引脚直接连接到电源。" 我相信280是典型值。 是否有关于如何计算效率的建议?

    "二. 没有可针对浪涌进行钳位的 MOV 或 TVS。 如果您的应用需要经受浪涌测试、我们建议添加钳位器件、确保 R304的大小适合所用的最大直流钳位电压。 这是 VMAX_CLAMP /2.5A。"

    我已经在主线路上安装了钳位器件(保险丝、MOV 和扼流圈)、但这些器件未包含在这个特定的原理图页面中。 但是、既然您提到了这个问题、那么您为什么说2.5A、通常设置的 VMAX_CLAMP 是什么? 它是最大 VAC 吗? 在我的情况下、虽然主交流线路的驱动电流可能高达8A (其他组件)、但 TPS7A78的驱动电流将仅小于30mA (数字电路)、并将设置为提供最大55mA、与 EVM 类似。  

    谢谢。 萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    问题1:遗憾的是、由于该部件具有较长的动态范围、因此没有用于预测效率的简单计算。 但是对于电阻功率损耗、您可以使用您确定大小的负载电流除以4 (Iload /4)来轻松进行预测、因为这是流经 AC+/-引脚的电流、将路径中的总电阻乘以数来估算电阻功率损耗。

    对于问题2:瞬时允许在 AC+/-引脚上流入 TPS7A78的峰值电流为2.5A。 因此、如果您看看 MOV/TVS 规格。 如下所示:

    有一个最大 VACrms 额定值、在正常运行时不应超过这个额定值。 在浪涌事件期间、该峰值会在 MOV 触发并尝试分流能量时瞬间超过。 在此期间、MOV 可能会钳制在上面突出显示的最大钳位电压。 这是用于确定最小浪涌电阻器值的值。 在本示例中、电阻为455/2.5或182欧姆

    我忘记提到的最后一个细节是、在新数据表中、我们建议的 PFD (电源故障检测)最大上拉电阻将降至200K。 这样做的原因是、它有助于最大程度地减少 误报的可能性。 请相应地调整 R305和 R306。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    非常感谢您的详细回答。 这很有帮助。

    "我忘记提到的最后一个细节是、  在新数据表中、我们建议的 PFD (电源故障检测)最大上拉电阻将降至200K。 这样做的原因是、它有助于最大程度地减少 误报的可能性。 请相应地调整 R305和 R306。"

    这是否意味着我必须根据数据表(第12页)的等式1和2将 R306降低至200K 并计算 R305?

    PS:我无法单击"已解决的问题"、因为我仍有该问题、除非您希望我打开新问题。

    萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    是的。 请根据方程式1和2重新缩放 R305。

    如果您不介意点击这个问题上的"已解决"。 提交后、我将立即转到下一个问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    非常感谢。

    萨那