This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQEVSW:bqevsw、其中 ev2400不读取数据闪存

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819678/bqevsw-bqevsw-with-ev2400-not-read-data-flash

器件型号:BQEVSW
主题中讨论的其他器件:EV2400

你好。  我有 ev2400、尝试在控制器 bg20z45 v7.02上的 macbook a1502完全放电后升高电池。  当我尝试读取数据闪存程序时、读取数据闪存子类电压时出现错误、代码= 772

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    您的监测计已密封。 您需要获取 unseal 密钥、以便可以访问 df。 密封时无法访问 df。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但如何实现呢? 据我所知、这些电池具有标准出厂密码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要取消密封、请转至寄存器窗口、在写入2字命令框中输入 smbus 命令00、字1至0414和字2至3672、然后单击确定、您的 ss 寄存器标志应复位。 接下来、发送设置为 FFFF 和 FFFF 的字1和2。 这应将寄存器标志 Fas 复位。 现在您可以读取您的 df。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送命令后、标志保持就位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    这意味着您的 unseal 和 full access 密钥与默认值不同。 除非您知道测量仪表、否则无法将其解封。