This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:占空比

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819970/lm3150-dutycycle

器件型号:LM3150

您好、香榭丽舍

我的客户询问此器件是否可以在100%占空比下运行?

谢谢  

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    由于 TOFF 最小规格 典型值为370ns、最大值为525ns、因此无法实现100%占空比(请参阅数据表第5页的 EC 表)。

    此致、

    Tim