请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 我的问题是有关在放电短路(SCD)事件期间保护 bq34110的问题。
在数据表中、SRP 引脚的绝对最大电压低至-0.3V。
假设 PACK+和 PACK-端子之间存在短路、典型电流为60A。
大多数 BMS IC 的典型短路响应时间为300us 至600us。
这意味着、即使 SRP 和 SRN 引脚上建议的滤波器为100nF + 100Ohm、检测电阻为10m Ω、SRP 引脚上的电压也将达到-0.6V、这违反了绝对最大额定值。
在此类 SCD 事件期间、是否有任何方法来保护 bq34110?