This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:电流限制操作

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817746/lm5160a-current-limit-operation

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM5160

LM5160A 具有3个电流限制阈值。

我想知道每个电流限制操作。

1、高侧电流限制
  我认为、当高侧 FET 峰值电流在高侧导通期间超过此阈值时、高侧 FET 会立即关闭、低侧 FET 会打开。
  高侧 FET 关断和低侧 FET 导通周期由 Vin 和 FB 电压决定。
  这种理解是否正确?

2、低侧拉电流限制
  检查哪个计时电流? 我认为低侧拉电流会随着时间的推移而降低。 低侧拉电流峰值点将是低侧 FET 导通时序。
  因此、我认为低侧拉电流不会超过该阈值、因为它具有高侧电流限制功能。
  该功能是如何工作的?

3、低侧灌电流限制
  我认为、当低侧灌电流超过此阈值时、高侧 FET 和低侧 FET 都会关闭。
  这种理解是否正确?
  如果是、我想知道这段休息时间有多长。 当灌电流变大时、我认为输出电压高于设定点。
  那么、在 FB 电压降至基准电压以下之前、关断周期是否会成为时间?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    请参阅下面插入的粗体答案。

    --

    Tim

    引用 user="k Sasaki14"]

    器件型号:LM5160A

    LM5160A 具有3个电流限制阈值。

    我想知道每个电流限制操作。

    1、高侧电流限制
      我认为、当高侧 FET 峰值电流在高侧导通期间超过此阈值时、高侧 FET 会立即关闭、低侧 FET 会打开。
      高侧 FET 关断和低侧 FET 导通周期由 Vin 和 FB 电压决定。
      这种理解是否正确?

    [TH]是的、正确。 2.5A 是典型的峰值电流限制阈值。 更多详细信息、请参阅 LM5160数据表的第7.3.7节。

    2、低侧拉电流限制
      检查哪个计时电流? 我认为低侧拉电流会随着时间的推移而降低。 低侧拉电流峰值点将是低侧 FET 导通时序。
      因此、我认为低侧拉电流不会超过该阈值、因为它具有高侧电流限制功能。
      该功能是如何工作的?

    [TH]低侧 FET 本身没有拉电流限制。 但是、 低侧 FET 电流的过零检测功能可在电感器电流达到零时关闭该 FET。 这仅适用于 FPWM 连接低电平以在轻负载下启用断续传导模式(DCM)的情况。 更多详细信息、请参阅 LM5160数据表的第7.3.9和7.4.1节。

    3、低侧灌电流限制
      我认为、当低侧灌电流超过此阈值时、高侧 FET 和低侧 FET 都会关闭。
      这种理解是否正确?
      如果是、我想知道这段休息时间有多长。 当灌电流变大时、我认为输出电压高于设定点。
      那么、在 FB 电压降至基准电压以下之前、关断周期是否会成为时间?

    [th]典型值为5.4A 的负电流限值(即从 SW 流向 GND 的电流)通常用于 Fly-Buck 转换器运行、 由此次级输出上的正电流由变压器向初级侧产生负电流。 因此、该负电流限制可在发生过流时保护次级侧输出。 电流限制事件之后的关断时间由 LM5160数据表中的公式5给出。

    此致、
    Kohei Sasaki

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    感谢你的答复。

    关于低侧灌电流限制、
    当 LM5160A 检测到该限值时、高侧和低侧 FET 是否都关断?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    是的、低侧 FET 关闭(高侧 FET 已关闭)。 电流从低侧 FET 转换到高侧 FET 的体二极管。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    我对 LM5160运行有一个问题。
    我使用随附的文件电路进行了测试、以重现我们客户观察到的器件运行情况。

    因此、我可以观察到 DCM 运行等波形。
    根据波形、我认为这是低侧灌电流限制。 但是关闭时间与您的评论不匹配。

    那么、您能给我一个关于此操作的看法吗?

    e2e.ti.com/.../20190709_5F00_LM5160A-operation.pptx

    此致、
    Kohei Sasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    是的、它可能是您所测量的固定延迟。 我将确认并回复您。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    我很期待您的回复。

    这可能不是固定的延迟、因为我们的客户电路板上观察到大约140ms 的关断时间。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    此帖子的进展如何?

    很抱歉给您推送、但我们必须为客户回答有关此操作的问题。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    当 FB 电压达到阈值时、转换器应重新启动。 这可能会受到 RCC 纹波注入电路的影响、尤其是反馈电阻器的耦合电容器时间常数。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    感谢你的答复。
    根据您的回答、我了解了低侧灌电流限制操作、如下所示:

    -当检测到低侧灌电流限值时、高侧和低侧 FET 都关闭。

    -当 FB 电压低于内部基准电压时,开关重新启动。 (如果您有、我想知道阈值。)

    是这样吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 阈值为 VREF = 2V (请参阅数据表第5页的 EC 表)。