This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2576HV:LM

Guru**** 2766035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819969/webench-tools-lm2576hv-lm

器件型号:LM2576HV

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队:

我需要您在这方面的帮助。 我想使用 LM2576HV-ADJ (可调稳压器)为恒流源2A 供电。

其中  

VIN=48V

VOUT=48V

Imax=2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush、

    您能解释一下您需要哪些帮助吗? 遗憾的是、如果您的输出电压为48V、则该设计需要大于48V 的输入电压才能工作。 Webench 目前建议输入电压介于50V 和60V 之间。 它所生成的设计如下: