主题中讨论的其他器件:LMG1210
如果我在输入端提供-200V 电压、即 V (HS)将为-200、PGND 将连接到 GND。
在这种情况下、我需要移除自举二极管并从外部隔离电源提供 V (BST)
1) 1)数据表中的 V (BST)值应为多少?5V 应该是合理的
2) V (BST)是否可以是连续的、是否应该从外部对其进行控制、以便在低侧驱动器打开时使其导通?
3)如果我需要 从外部切换 V (BST)、我可以使用 LO 输出信号来控制 FET 吗?
4)控制 V (BST)的其他方法是什么?