This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:IQ 规格和轻负载模式效率?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819503/lm73606-q1-iq-spec-and-light-load-mode-efficiency

器件型号:LM73606-Q1

1.输出电流低于1mA 时,您能提供效率曲线吗?(12V 输入/5V 输出)

2.在数据表上,我们发现 IQ 电流典型值为15uA,@25C,您能提供典型的临界值情况吗?

3.如何计算输出电流为50~100uA 时的效率、我们是否应该增加 IQ 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用 WEBENCH、它提供有关负载范围的效率曲线。  请参阅下面的链接、可在下面的链接中找到 Webench。  在中、输入您的输入、输出电压和负载电流。

    http://www.ti.com/product/LM73606

    遗憾的是、我们未指定 IQ 的临界情况、仅指定典型值[15uA]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们目前没有这些数据、但可以在一定时间内提供给您。 这是否处于自动模式? 在什么开关频率下? 为什么您需要这种低输出电流用于6A 器件?

    2. Iq 开关包括来自 Vin (Iq_non-SW)的运行 Iq、EN 引脚中的泄漏电流(I_EN)以及来自 BIAS 引脚和电阻分压器(I_FB + I_DIV)的电流(该值需要乘以开关的占空比除以器件的效率:

    IQ_SW= IQ_NON-SW + I_EN +(I_B + I_FB) x (Vout/(Neff x Vin)

     在 EC 表的最大值处可以找到临界情况。 这只是粗略估计、因为无法提供最小值/最大值。

    在低输出电流中、IQ 电流最重要、因为它将成为低负载情况下效率较低的因素。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前没有这些数据、但可以在一定时间内提供给您。 这是否处于自动模式? 在什么开关频率下? 为什么您需要这种低输出电流用于6A 器件?

    ->期待数据。 我们需要更高的效率以满足低功耗要求,也许自动模式是最佳选择。 低功耗模式下的情况就是低输出电流。

    2.我在 EC 表中找到12uA 的最大值,但这是非开关模式,如果输出电流大约为100uA,我想我们应该从系统特性表中得到该值典型值15uA,我们能得到最大值吗? 或者、您能帮助计算 IQ_SW 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否指定您计划将应用程序用于的开关频率。 我无法提供最大值、只能提供基于室温下测试效率的典型计算基础。

    此致、

    Ethan