请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
应用具有6s 电池结构。
存储1个月后、第1节和第2节电池电压低于3V、但其他电池电压约为3.5V。
电池在分级后进行连接、因此我不认为这是由电池差异造成的。
您能就此问题提出建议吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
应用具有6s 电池结构。
存储1个月后、第1节和第2节电池电压低于3V、但其他电池电压约为3.5V。
电池在分级后进行连接、因此我不认为这是由电池差异造成的。
您能就此问题提出建议吗?
谢谢。