This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317A:TPS53317A 和 TPS53317的过流限制容差有多少?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53317A, TPS53317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819075/tps53317a-how-many-over-current-limit-tolerance-for-tps53317a-and-tps53317

器件型号:TPS53317A
主题中讨论的其他器件: TPS53317

由于过流限制仅显示 TPS53317A 和 TPS53317 数据表中的典型值。

 您能否帮助分享 TPS53317与 TPS53317A 的最大值和最小值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可以检查我们是否有测试数据。  

    有两个 OC 阈值、5.4A 和7.6A。 您感兴趣的是哪个阈值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我们对5.4A 和7.6A 感兴趣 。

    和5.4A 和7.6A 是正电流限制,请帮助我们分享负电流限制容差。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正 OC 7.6A:最小值=6.8A、最大值=8.7A

    负 OC:最小值=6.6A、最大值=10.2A

    我找不到正 OC 5.4A 的数据。 估计的最小值为4.2A、最大值为6.5A。  

    谢谢