This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:VIN 5V 至 Vout 5V/2A

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819843/tps63070-vin-5v-to-vout-5v-2a

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS63020

你好

      TPS63070能否支持5V 至5Vout 5V/2A 应用? 如果 VIN 容差为4.75~5.25V、输出电压在5V 时是否稳定? 谢谢你。  

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    2A 是数据表中列出的最大输出能力@Vin=5V、Vout=5V。 我会向您推荐 TPS63020、因为它具有更大的电流能力、非常适合您的应用。  

    我想您正在使用它来稳定输出电压、我对吗? 请问您的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minqiu

            是的。 它适用于 MB 应用。 那么、如果 VIN 容差为4.75~5.25V、它是否仍然调节5V 输出?  谢谢你。  

    BR

    Patrick