This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:输入电压启动时间限制

Guru**** 2534790 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816510/dcr010505-input-voltage-startup-time-limitation

器件型号:DCR010505

大家好、

 我的客户使用 DCR010505已有多年、最近我们发现了一个与输入电压启动时间相关的程序。

 当电压源 SS 时间大约为10ms 时、没有问题、但当 SS 时间大约为100mS 时 、DCR010505可能无法启动。 有关更多详细信息、请参阅随附的波形。  

 那么、我想知道我们是否有启动时间限制?  

CH1:输入电压、CH2:Vout;CH3:REC;CH4:ENABLE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    此器件没有软启动功能。 因此、在启动时预计会出现高浪涌电流。 我们建议 在输入电源上使用快速压摆率(dv/dt)、因为导通时间较慢会导致输入电源上出现高电流应力。
    我发现奇怪的是您的第一个示波器图像;REC 和 ENABLE 均为高电平、但 VOUT 保持低电平。 那么、让我们尝试一下:您可以延迟 SYNC 引脚直至 VIN 处于稳压状态吗? 我想看到该条件/行为的波形。

    此外、您能否提供原理图? 如果客户不能公开共享文档、您可以直接通过 a-iraheta@ti.com 与我联系

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子已脱机处理/解决。 解决方案:

    输入电源压摆率要求取决于应用。 当转换器的输入大约为3.4-3.6V 时、器件会尝试启动电源启动。 在此阶段、将消耗高浪涌电流。 如果电源在该转换期间无法以特定 dv/dt 提供足够的电流、则降低压摆率(更快)有助于降低浪涌电流。
    由于器件在启动时消耗过多电流、因此目标是尽快将 VIN 调节至5V。