This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:评估板 TPS61220EVM-319存在问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220EVM-319, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819154/tps61220-issue-with-evalboard-tps61220evm-319

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS61099

在测试 TPS61220EVM-319时、我遇到了以下问题:

1.当我将 EN 引脚拉至 GND 时,电路板仍在 VOUT 上输出~0.9V 电压。 我建议查看0V。 评估板进行了一些测试、恐怕这是一个分页板的指示器。 在更改器件之前、我只想确保这既不是功能、也不是已知的错误。

2.当我们驱动系统(由1.2V Bat 电压供源)时,浪涌电流会导致电池电阻下降,而升压转换器的输入电压会降至其指定值以下。 导致稳压器消耗高电流、从而保持这种"热带"状态(包括不良效率等)。 这可以通过缓冲电容器和一个额外的输出电压开关来解决。 不过、我想知道是否有更智能的解决方案、例如、输出电压斜升更软...  

这似乎是一个相当常见的转换器问题:由于寄生输入电阻而削减自己的电压。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    对于问题1:从 Vin 到 Vout 有一个二极管。 因此、即使 EN 为低电平、Vout 也不等于零是正常性能。  如果您需要断开连接功能、我建议您使用 TPS61099。

    对于问题2:较大的 Cin 和较小的 Cout 将有助于减小浪涌电流。 我们的应用手册显示了有关软启动的解决方案。   http://www.ti.com/lit/an/slva307b/slva307b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。

    非常感谢您、正是我想要的。