This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87502Q2:请提供 CSD87502Q2的引脚配置和功能。

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87502Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819366/csd87502q2-please-provide-the-pin-configuration-and-functions-of-csd87502q2

器件型号:CSD87502Q2

尊敬的先生:

在阅读 CSD87502Q2的数据表后、我找不到 CSD87502Q2的引脚配置和功能。 数据表仅提到封装的顶视图、

但我不知道每个漏极、栅极和源极的数量应满足的每个引脚编号。 当我阅读 "封装尺寸"页面时、它仅提到引脚1

引脚3、引脚4和引脚6、因此我知道其余的引脚。  请提供 CSD87502Q2的引脚配置和功能、例如下图以供参考。

此致、

陆子曹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、

    感谢您关注 TI FET。 我们通常不会在 FET 数据表中包含引脚配置和功能表。 请查看数据表第1页的顶视图和电路图。 引脚1由封装顶视图上的点表示。 这些引脚按逆时针方向编号、如下所示:

    1. S1:FET Q1的源极
    2. G1:FET Q1的栅极
    3. D2:FET Q2的漏极
    4. S2:FET Q2源极
    5. G2:FET Q2的栅极
    6. D1:FET Q1的漏极

    此图中最上方的散热焊盘是 D1:FET Q1的漏极。 散热焊盘越低、则为 D2:FET Q2的漏极。 请注意、这是向下查看封装顶部的顶视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。 感谢您的消息、但我看不到您附加的图片。  请参见下图1。 我根据  您的回复编辑了数据表第1页的图片。 请参见下图2。 请帮助我进行审核、并告知我正确无误。

    此致、

    陆子曹

     图1.

     图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、

    很抱歉、您看不到该图。 它与数据表第一页上的相同。 您对引脚配置的解释是正确的。