This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:初级侧与次级侧栅极驱动信号问题和低负载开关噪声

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817600/ucc28950-primary-side-vs-secondary-side-gate-drive-signal-issue-and-low-load-switching-noise

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951

尊敬的 TI 团队:

很抱歉、由于响应较晚、不知道如何重新打开闭合线程、因此我创建了一个新线程。

图片显示了我如何测量初级侧电流、有关信息、请参阅相关主题。 现在尝试通过增加次级侧栅极电阻器来解决该问题、从而为次级侧增加更多延迟时间。

实际上、TI 可以在您的 EVM 上以低负载尝试该方法、并查看初级侧变压器电流。

现在又出现了另一个问题、在小于40安的低负载下、如何解决开关噪声?

请在下面提供建议。

1.请检查您的 EVM 在低负载下的情况、请参阅初级变压器电流并建议如何解决?

2.低负载时的开关噪声、如何解决此问题?

谢谢、

Suttichai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutchai

    感谢您重新发帖-仅供参考:原始帖子底部的黄色面板中提供了"提出相关问题"选项、但让我们使用此新主题继续讨论此主题。

    之前、我曾要求您提供一张草图/原理图、其中显示了电流探头的确切位置-红圈处的电流不包括流经钳位二极管(D5和 D11)的电流 因此、它不能准确表示变压器初级电流。 如果要测量初级电流、应将探针移至下面以蓝色显示的位置之一。 或者、您可以使用来自电流感应变压器的 CS 信号来查看变压器初级电流的精确比例表示。

    我不知道"在低负载时切换噪声、如何解决这个问题"是什么意思?

    需要注意的一些事项-

    轻负载时、UCC28950 (和 UCC28951)会进入突发模式。 脉冲的重复率可能会下降到音频频带中、从而由于磁性组件中的磁致伸缩效应而产生可闻噪声

    在较低的电流下更难维持 ZVS。 如果功率级失去 ZVS、则功率级中的 dv/dt 速率将增加、EMI 信号将增加。 您还将看到耦合到控制电路中的噪声增加、这可能会导致运行不稳定-例如、开关模式不稳定。

    如果您让我知道满载电流和此开关噪声开始出现的电流、以及问题是声音噪声还是电噪声、那么我可以给出一些建议。

    我会小心地增加功率级的延迟-如果 SR 延迟过长、您可以在 MOSFET 上获得高电压尖峰、因为在器件中的电流反向之前、通道尚未开启。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin、

    我将重试,获取有关满载电流以及开关噪声开始出现的更多信息。

    此致、

    Suttichai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    更多信息:

    1、满负载电流为60A

    2.开关噪声开始的轻负载< 15A。

    开关变压器的噪声。

    此致、

    Suttichai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutchai

    请检查以下几点:

    控制器是否在噪声开始时进入突发模式-最简单的方法是从控制器查看 OUTx。 可以降低系统进入突发模式的阈值。

    是否存在可能导致振荡的控制环路不稳定-查找 Vout 上的不稳定性

    检查是否存在输入滤波器振荡-我认为这不太可能、因为噪声发生在较轻的负载下、但值得消除-最简单的方法是短接输入差分模式滤波器。

    是模芯的两个半部分夹紧在一起-通常在每个面或金属夹上涂胶、或两者都使用。 是否有其他方法将磁芯半部分固定在一起。

    绕组是否"松动"-变压器的真空清漆冲击通常用于防止绕组移动并导致噪声。

    如果变压器安装在 PCB 上、则变压器到 PCB 的安装"松动"- PCB 可以充当"边界板"并放大发生的任何振动-您可能需要在变压器和 PCB 之间使用一些阻尼材料、或移除大部分 PCB 材料。

    请告诉我您的使用方式。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Colin 的建议、

    让我检查一下结果、并告诉您。

    此致、

    Suttichai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutchai

    我将把这个 e2e 线程再打开几天、然后关闭它。 如果您有进一步的问题、我们始终可以打开一个新主题

    Colin