This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:PD 继续重启

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817962/tps2378-pd-keep-restarting

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: TPS54360

大家好、

使用 TPS2378的 PD 在连接到 PSE 后继续重新启动。   原理图: e2e.ti.com/.../inj_2D00_ig03_2D00_ph_5F00_20190517.pdf

下面的波形是在没有 TPS54360/B1的情况下进行测试的

在没有 TPS54360/C17/C18/B1的情况下进行测试的波形

这是 MPS 造成的吗? 请提供建议、非常感谢。

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    就像 PD 不符合 MPS 规格一样。 您能否向 PD 的输出端添加一些负载(~0.5W)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    在 PD 输出端添加虚拟负载后修复的问题、非常感谢。

    此致、

    C.T.